欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阳极氧化染色处理

  • 2022.12.27 15:51:36
  • 米思米
  • 1199

   在装饰品领域,广泛使用了染色氧化铝产品。
 为了呈现出丰富多彩的色彩,在生产过程中使用了有机染料。
 通常是制备有机染料的水溶液,将未封孔的阳极氧化铝膜浸入溶液中,使染料渗透到微孔中,从而对其进行染色。
 因此,当需要浅色时,需要将染料浓度调整为低浓度,并缩短浸泡时间,而当需要深色时,则将染料浓度调整为高浓度,并延长浸泡时间。
 在染色浴中,染料的浓度会随着作业的进行而降低,会出现由于电解浴的引入而导致pH值降低、由于带入洗涤水中的氯和硅酸根离子而导致染色缺失等现象。为了克服这些问题,需要进行浓度调整、pH调整,以及使用去离子水。
 此外,通过使用浆状染色墨水进行丝网印刷,可以实现多色染色,通过与水溶性染色浴组合使用,可以实现丰富多彩的表现。
 染色后通常进行镍盐封孔。

阳极氧化染色处理

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities